请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51275B 主题中讨论的其他器件: TPS51275C
工具/软件:
您好、
我们测试了 TPS51275B 待机电流 (Iin = 23mA)、该电流高于其他竞争产品 Richtek RT6575。
是否有任何其他方法可以降低待机电流? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.