This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275B:待机电流

Guru**** 2518210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B, TPS51275C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532710/tps51275b-standby-current

器件型号:TPS51275B
主题中讨论的其他器件: TPS51275C

工具/软件:

您好、

我们测试了  TPS51275B 待机电流 (Iin = 23mA)、该电流高于其他竞争产品 Richtek RT6575。

是否有任何其他方法可以降低待机电流? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    测试条件是否与数据表中提到的条件不同?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    否、与数据表不同、我们的测试条件为 Ven1=Ven2=3.3V、启用了器件、但我在数据表中找不到此 3.3V/5V 两种使能转换待机电流。

    因为我们的测试结果似乎大于 20mA。 这是正常的吗? 如果我们使用 TPS51275C 可以降低多少待机电流、您是否有这样的想法?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们的测试结果似乎大于 20mA。 这是正常的吗? [/报价]

    是的、当 Ven=3.3V 时、这是正常情况。  

    如果我们使用 TPS51275C 可以降低多少待机电流、您有这样的想法吗?

    则不会降低。

    此致、

    Gautam

    [/quote]