This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3806I33-Q1:TPS3806I33DBVR >>高压备选器件

Guru**** 2357930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532850/tps3806i33-q1-tps3806i33dbvr-alternate-part-for-high-voltage

器件型号:TPS3806I33-Q1

工具/软件:

您好、

TI 是否有任何等效 IC 器件支持与 TPS3806I33DBVR 相似的>25V 电源(仅支持 6V)。

如果可用、请将器件型号分享给我们。

谢谢、

Ananthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

     TPS38A010122DSKRQ1 是一款具有更高输入电源电压的功能等效器件。

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    感谢您的答复。

    您是否有任何具有可调迟滞并支持与 TPS38A010122DSKRQ1 类似的更高电压范围的 IC?

    此致、

    Ananthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

    我们没有任何具有可调迟滞的器件。 但是、可以通过一些方法来增加迟滞。  

    通过添加 RH、您可以增加迟滞。 本应用手册提供了这方面的更多信息。  https://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf?ts = 1696625939115

    此致、

    Anusha