请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 工具/软件:
每个通道上的最大电流是多少?
有参考设计吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
每个通道上的最大电流是多少?
有参考设计吗?
尊敬的 Jegan:
每个通道上的最大电流为 2.5A。
您可以使用 EVM 用户指南进行参考设计。 它包含原理图和布局。
https://www.ti.com/lit/ug/slvuao8/slvuao8.pdf
BR、
AVA