This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160BQPWPRQ1

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532191/tps4h160-q1-tps4h160bqpwprq1

器件型号:TPS4H160-Q1

工具/软件:

每个通道上的最大电流是多少?

有参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jegan:

    每个通道上的最大电流为 2.5A。  

    您可以使用 EVM 用户指南进行参考设计。 它包含原理图和布局。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuao8/slvuao8.pdf

    BR、

    AVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ava、 热关断是如何工作的?  它是否会监测电流来做出决策?

    如何计算该器件上的热性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jegan!

    在第 7.6.3.5.1 节中、它指出当绝对温度 TJ > T (SD) 时、热关断处于活动状态。 发生热关断时、相应的输出关闭。 该引脚用于配置热关断发生后的行为。

    该电流将决定器件导通时器件可承受的高温。

    BR、

    AVA