This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:UCC28C54

Guru**** 2510855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28630, UCC28C54, UCC28781, LM5023, UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531543/ucc28c54-ucc28c54

器件型号:UCC28C54
Thread 中讨论的其他器件: UCC28781LM5023、UCC28600、 UCC2801、UCC28630

工具/软件:

我计划根据制作 200W SMPS QR 反激式拓扑 SiC MOSFET 的辅助电源拓扑。  

那么、您能否帮助我了解我在发展过程中将面临的挑战?

我选择了用于 SIC MOSFET 开关的 QR PWM 控制器 IC UCC28C54 “这是你的房子吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28C54 不是 QR PWM 控制器。

    您可以查看以下对于 QR PWM 控制器:

    UCC28600、UCC28781、LM5023

    但通常、这些控制器需要外部驱动器才能与 SiC 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我使用 QR 反激式 PWM 控制器和外部栅极驱动器、是否可以制作具有 7 个多绕组的 200W 反激式 SMPS?

     在发展过程中将面临哪些关键挑战? 输入电压是多少 200V 直流至 1000V 直流 。  

    您可以向我推荐 UCC2801 系列中的 QR PWM IC 吗?

    对于 SIC MOSFET 驱动、我需要更喜欢哪个栅极驱动器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来挑战是 7 个多个绕组 — 由于与漏电感耦合,很难将每个绕组交叉调节到目标输出电压。 如果需要严格的 Vox 调节、您可能需要在每个输出中添加 LDO 等后置稳压器。

    另外、请注意、200V 至 1000V、当电压设计为 1000V 时、很难实现 QR。 在较高的电压下可能不会获得 QR。 您可以考虑使用 UCC28650 支持 CCM 和 QR。 没有良好的控制器来执行 200V 至 1000V QR。

    UCC2801 不是 QR 控制器。

    我不熟悉、您需要在 E2E 上创建一个新主题来询问 SiC MOSFET 驱动器。 或者、您可以要求 SiC MOSFET 供应商推荐相应的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我试图找到  UCC28650 此 IC、但无法找到相同的器件。

    您能否随附该产品的数据表?

    QR 的输入电压之间的比值是多少?

    您能解释一下我是如何管理的吗 QR 和 CCM 都采用同一变压器设计 需要更改或设置什么参数才能实现相同的效果?

    请分享 变压器设计 Excel 工具 磁性设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    抱歉,一个拼写错误 — 它是 ucc28630。

    QR 表示第一个谷底开关导通、因此当 FSW 如此低而不受器件的限制时、FSW 是可变的、然后进入 CCM、以便无法进行 QR。

    当 fsw 变得过高时、也受到 IC 的限制、然后不会在第一个谷底、而是在第二个谷底、从而最终不进行谷底开关。

    如果您设计的 QR 为 200V、则它可能大于 500V 无谷底、因此没有 QR。

    如果您将 QR 设计为 500V、则 CCM 可能小于 300V、DCM 可能大于 800V。

    没有变压器设计工具。

    建议您阅读 UCC28600 数据表以帮助您了解 QR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、但我注意到 UCC28630 基于 PSR、我想要基于次级侧光耦的反馈。

    那么、UCC28600 该怎么办?

    总 VOR 是否等于全部 7 个绕组 VOR? 如果我选择 150Vor Total、则它将等于 (Vor1+Vor2 ...) Vor7)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28600 不用于 CCM、您可能需要添加外部 MOSFET 驱动器才能达到 200W 功率。

    交叉调节通常使每个绕组上的负载范围高于 10%、并且调节值可能小于 10%。 当负载< 10%时、交叉调节会变得更差、而在空载时、交叉调节可能会非常差。 另外、当所有输出具有相似负载时、通常可以实现可接受的交叉调节。 具有反馈的稳压器始终处于良好的调节状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、从前面的答复可以清楚地看出、我需要添加一个 MOSFET 栅极驱动器。

    那么、您能给我推荐一下 IC、它还可以在 QR 和 CCM 下运行吗? 相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有这样的 IC。