This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:引脚 VSENSE 上的漏电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532748/tps54231-leakage-current-on-pin-vsense

器件型号:TPS54231

工具/软件:

VSENSE 是否有任何最大(或最小)输入/漏电流值? 这可能会影响输出电压的精度、我想用它进行计算。

提前感谢您、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    它在 EA 部分中提到、7uA。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    据 AI 理解、根据数据表的第 6 页、7uA 是放大器(COMP 引脚)的输出电流。 我感兴趣的是放大器的反相输入(VSENSE 引脚)。 如果没有任何保护二极管、它应该具有~10nA 级的幅度、但我在数据表中找不到任何有关该二极管的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Norbert、您说得对。 EA 反相输入的灌电流为~50nA。  

    此致、

    Gautam