请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5171-Q1 主题: LM5171 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我将设计一个采用 LM5171-Q1 的两相双向降压/升压转换器、 下面提供的规格:
VIN = 8V
Vout=12V
IOUT=360A
考虑到 90%的效率、计算得出的输入电流为 600A。 即每相的电感器电流将为 300A。 LM5171-Q1 是否支持这种具有两相的高电流应用? LM5171-Q1 是否有任何最大电流或功率限制?
此致
ARCHIN N BABU