This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1 — 通过一个通道的最大电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533197/lm5171-q1-lm5171-q1--max-current-through-one-channel

器件型号:LM5171-Q1
主题: LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我将设计一个采用 LM5171-Q1 的两相双向降压/升压转换器、 下面提供的规格:

VIN = 8V

Vout=12V

IOUT=360A

考虑到 90%的效率、计算得出的输入电流为 600A。 即每相的电感器电流将为 300A。 LM5171-Q1 是否支持这种具有两相的高电流应用? LM5171-Q1 是否有任何最大电流或功率限制?  

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    我认为每相 300A 不是一个好主意。

    我建议从每相 50A 开始。 使用 LM5171 构建六相系统并不难。

     处理 50A 的热应力和电压应力(而不是 300A 的热应力和电压应力)要容易得多。

    此致、
    Feng