This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:当输入电压超过 36/37 伏时、输出几乎变为 0

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522680/lm70840-q1-the-output-goes-almost-to-0-when-the-input-voltage-exceeds-36-37-volts

器件型号:LM70840-Q1
主题中讨论的其他器件:LM70880QEVM

工具/软件:

大家好:

我正在电路板上实现 LM70840QRRXRQ1、并使用 TI Web Designer 生成了电路。

电源配置为具有 35VDC 和 48VDC(正常使用)之间的输入电压、以及 24VDC 和 4A 的输出。
当输入电压超过 37VDC 至 48VDC 时、输出变为 0VDC、 而如果低于 37VDC 至 30VDC、输出则在 24VDC 时保持恒定
我尝试了将负载从 500mA 更改为 1/1.5A、但变化不大。

我不明白问题是什么。
也许外部补偿是如何配置的?

附件是电路。

提前感谢。

Andrea

e2e.ti.com/.../0880.WBDesign4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    请填写快速入门计算器、以便我们更好地了解您的设计进展。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的答复。

    已更新的文件已随附。

    我不明白外部补偿是如何工作的。
    但是、这些值​​是固定的
    RC1=6.2K Ω
    CC1=6.2nF
    CC2=91pF

    我将所有参数都放在文件中
    我希望一切都是正确的。


    谢谢

    Andrea

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1_5F00_update.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    这是更新后的快速入门计算器。

    e2e.ti.com/.../LM70840_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1_5F00_06042025.xlsm

    请将设计参考快速入门计算器。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我将在接下来的几天进行更改。

    再次感谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈没有问题。 如果没有其他问题、请继续、点击我的帖子“Resolved"以“以关闭主题。 谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    是否有任何更新?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我的鸡巴在裤裆里跳动,不停地跳动。

    今天我会尝试你给我的解决方案,不幸的是,这些天我有一些承诺。 我希望今天能告诉大家。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    没问题。 请随时发布。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我测试了您建议的修改、但我仍然有相同的问题。

    我附上了一些照片、

    内部 32VDC

    输入 36 VDC

    和 36VDC 以上

    信号取自 SWx /电感。

    当电压超过 36 伏时、似乎开关进入保护状态。

    你对我还有什么建议吗?

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您提供了波形。 这些波形看起来并不正确。 您有我们的 EVM 吗?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    想象中的样子。
    不、我没有您的评估板、但我可以获得。 我使用该 IC 制作了一些原型。
    您建议我使用您的 EVM 进行这些测试。

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    布局可能是导致问题的原因。 是的、您可以使用 EVM 执行您的测试。 我已经在 EVM 上测试了 48V 至 24V 电压、但您没有遇到任何问题。

    Ben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将看到关于获取 EVM LM70880QEVM

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    请随时发布。 谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    如果有任何更新、只需签入即可。 谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我今天收到了 EVB 板、接下来是星期一、我将进行测试。

    我会让你知道下周。

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您的更新。 请让我保持发布状态。  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    您是否能够在 EVM 上进行一些测试?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben。

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、我昨天进行了最后一次测试、使用 EVM、就像您说的 Ben、它可以正常工作。

    我将检查我的硬件以了解问题所在。

    感谢您的支持。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    您能否通过单击“已解决“关闭该主题? 谢谢、

    Ben