主题中讨论的其他器件:LM70880QEVM
工具/软件:
大家好:
我正在电路板上实现 LM70840QRRXRQ1、并使用 TI Web Designer 生成了电路。
电源配置为具有 35VDC 和 48VDC(正常使用)之间的输入电压、以及 24VDC 和 4A 的输出。
当输入电压超过 37VDC 至 48VDC 时、输出变为 0VDC、 而如果低于 37VDC 至 30VDC、输出则在 24VDC 时保持恒定
我尝试了将负载从 500mA 更改为 1/1.5A、但变化不大。
我不明白问题是什么。
也许外部补偿是如何配置的?
附件是电路。
提前感谢。
Andrea