This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:关于 tRETRY 方程。

Guru**** 2359820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74910-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532683/lm74910-q1-about-tretry-equation

器件型号:LM74910-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的支持:

 

关于 LM74910-Q1‘s tRETRY 公式、我想知道“22.7"和“和“10^6“是什么意思?  

谢谢。

BRS、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    22.7x10^6 来自内部设计。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    是 内部电阻器吗?

     此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我把设计人员弄乱了。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    此数字来自精确的灌电流和拉电流、计时器引脚在 32 个周期内的充电和放电。 这些数字来自典型仿真。  

    此致、

    Shiven Dhir