This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:5962R1022101VSC

Guru**** 2393285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532814/tps50601-sp-5962r1022101vsc

零件号:TPS50601-SP

工具/软件:

你好

端子和设备底部的镀金厚度是多少?

是否有任何关于 在设备的腹部上执行去毛刺的说明

谢谢你

@ohad_bonneh@ti.com

@roy_rehavi@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    这在 密封封装回流焊曲线、端接镀层和引线修整和表单中进行了说明。  第 3 页上的第 2 部分专门给出了厚度的最小/最大范围。

    此外,本应用手册可能也很有用:镍 — 钯  -金集成电路引线镀层及其可能形成的焊点脆化现象 

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

     µ 的 µ 器件引线和散热焊盘上的镀金厚度介于 50 μ m 英寸和 225 μ m 英寸之间。

    去毛刺通常是通过引脚和散热焊盘的焊料浸渍/预镀锡来完成的。 虽然 TI 没有规定规程、但许多分包商/合同制造商都有相应的规程。  

    应用报告 “密封封装回流焊曲线、端接镀层和引线修整和形式“提供了更多信息和一些一般指导、“建议在静态焊点中使用流动的焊点或两次焊接。 应定期监测焊点的焊料成分是否含金“

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修