This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3110:WDI 输入转换率和 MR 引脚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527746/tps3110-wdi-input-transition-rate-and-mr-pin

器件型号:TPS3110

工具/软件:

我对 的建议运行条件有疑问 WDI 输入  仪表板。

数据表中提到 WDI 输入转换率应为 100ns/V(最大值 “在 MR 处“:

您能否澄清一下“先生“在 这方面指的是什么?
是否意味着 100ns/V 最大值适用 MR'保持低电平

 

此外、数据表建议在 MR 引脚上使用 100nF 电容器:


根据此、我计算了满足 100ns/V 条件所需的电流:

I =(dV/dt)×C =(1V/100ns)× 100nF = 1A

假设计算正确、这意味着我需要将 1A 驱动器连接到 MR 引脚、这似乎不合理。

请告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    抱歉、表 7.3 中的混淆意味着 WDI 和 MR 均具有相同的运行条件。 这些引脚上的输入应具有相同的规格曲线。 对于 100ns/V、这是边沿检测器可以检测到的最大容许压摆率。 使用较慢的压摆率也很好。 在典型应用中、我们看到 1us/1V。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在表 7.3 中编写的“上升和下降     速率“不是转换率。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    很抱歉我误用了这个术语。 我的意思是使用上升和下降率。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MR 引脚中的上升/下降时间必须很慢? 快速?   

    如果过快、我们建议如何在 MR 引脚中放置 0.1uF 电容。

    在 300nSEC 中将 0.1uF 加载到 3.3V 需要 1A。

    对我来说没有什么明确的!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    上升和下降时间应比数据表中的最大值慢。

    Jesse