工具/软件:
我对 的建议运行条件有疑问 WDI 输入 仪表板。
数据表中提到 WDI 输入转换率应为 100ns/V(最大值 “在 MR 处“:

您能否澄清一下“先生“在 这方面指的是什么?
是否意味着 100ns/V 最大值适用 MR'保持低电平 ?
此外、数据表建议在 MR 引脚上使用 100nF 电容器:

根据此、我计算了满足 100ns/V 条件所需的电流:
I =(dV/dt)×C =(1V/100ns)× 100nF = 1A
假设计算正确、这意味着我需要将 1A 驱动器连接到 MR 引脚、这似乎不合理。
请告知您。