This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:正向模式下的输出电压和电流保护问题

Guru**** 2631435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531850/bq25758-output-voltage-and-current-protect-issue-in-the-forward-mode

器件型号:BQ25758

工具/软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 BQ25758 双向稳压器开发 USB-C 应用。

输出 20V/5A、并进行设置 REG0x02_REG0x02_LCD Output_Current_Limit 更改为 5A REG0x04_REGIO Output_Voltage_Limit 到 20V 时、要在多大的输出电压或电流电平下触发 UV /OV/OC 保护事件?

我是否可以使用一个寄存器来调整 IOUT/OV/OC 保护阈值(假设 UV 引脚已禁用)?
或者、UV /OV/OC 阈值是否根据下表中给出的百分比固定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 UV /OV/OC、您是指输出保护吗? 转换器将仅输出不超过指定的电流和电压。 表中的百分比是我认为这些数值的准确性。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这是指输出端的欠压/过压保护和过流保护。

    因此、如果我将 REG0x02_REG0x02_ADC 设置 Output_Current_Limit 为 5A、将 REG0x04_REG0x04_20V Output_Voltage_Limit、

    我的理解如下:

    1. 如果 SNK 侧尝试消耗超过 5A 的电流(例如,通过在输出端连接 3.8Ω 负载)、转换器状态将更改为 CC 模式。
    2. 我了解该输出过流事件的唯一方法是检查 REG0x21_Status_1 中的 CHARGE_STAT。

    感谢您的答复!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这种理解是正确的。

    1. 如果 SNK 侧尝试消耗超过 5A 的电流、转换器将处于 CC 模式。 这将限制输出电流、电压将开始下降。
    2. 您可以通过检查 REG0x21_STATUS_1 中的 CHARGE_STAT 来确定转换器是否处于 CC 模式

    确定转换器是否从 CC 模式变为 CV 模式的一种方法是使用中断引脚。 有关如何使用此功能的信息、请查看数据表中的第 6.7.3.2 节“主机中断 (/INT)“。 您可以将中断设置为在 CHARGE_STAT 改变状态时向主机发送脉冲。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!