主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQSTUDIO
工具/软件:
我的 BQ78350/BQ76940 BMS 设计无法正常睡眠、bq studio 说它正在睡眠、但电流消耗与未睡眠时相同。 它当前具有固件 R1.03、当我刷写 R3.00 时、睡眠功能按预期工作、电流消耗大约下降 5.5 倍。 更新时遇到的一个问题是校准数据会泄露、当我尝试重新校准时、充电电流会出现波动。 电流寄存器将准确读取、但在未插入电池的情况下、充电电流寄存器将读取 3520ma。 我还看到了错误的行为、例如 DSG FET 直到打开、以及密封/解封和复位 BMS、OC 和 COV 寄存器似乎也会在不超过任何安全参数的情况下错误触发。 导致这种情况的原因是 R1.03 到 R3.00 之间是否有重要变化? 是否需要对数据存储器值进行唯一的更新?