系列中讨论的其他器件:LM334、TLV8811、 TLV431、LM4051-N、 LM4041-N、 TLA431
工具/软件:
尊敬的 TI 工程师:
我希望设计一个温度系数尽可能小且所需功耗超低(拉电流范围为 1uA 至 500uA)的恒流源。 目前、我正在使用 LM334、并计划添加一个串联二极管、如 LM334 数据表中的图 15 所示、但我尝试避免该二极管的额外余量要求。 在这篇 TI 文章中的图 3 中的类似配置下将 REF112 与 TLV8811 搭配使用是否是 更好的选择?
我的电流电源电压为 4.5V、电流源应将电容器充电至 3.3V、而不会出现电流错误。 
谢谢、
Mahmoud