请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1214-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我们目前正在测试 TPS1214-Q1 的 OCP 功能、并发现在 VI2T_OC 达到 2V 后、
CTMR 在 32 个周期内不开始充电/放电。 波形如下图。 请帮助确认、谢谢。
e2e.ti.com/.../TPS4812_5F00_TPS1212_2D00_Q1_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_RevD-_2D00_–10A.xlsm