This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730RMTR — 过载行为

Guru**** 2527780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531671/tps23730-tps23730rmtr---overload-behavior

器件型号:TPS23730

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我们 使用元件 TPS23730RMTR 重新设计了 PoE-Supplay (V2)。

在修订版 V1 中、我们具有元件的以下过载行为、就像数据表中提到的那样:

CH1(黄色):端子 33 处的电压 U (SST)

CH2(蓝色):输出电压 24V、变压器次级侧

在 V2 版本中、我们得到以下行为、在启动前没有“暂停“:

CH1(黄色):端子 33 处的电压 U (SST)

CH2(蓝色):输出电压 24V、变压器次级侧

你有什么建议对这个 bahavior 吗?

此致

Stefan Freitag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan:

    感谢您联系我们!

    能否分享 TPS23730 电路的原理图?

    SST 压降有时与 SST-RTN VCC 压降有关。 您还能测量 VCC 波形吗?

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang、

    非常感谢您的反馈。

    在下面、您将找到元件 TPS23730RMTR 的电路图:

      

    备注:C113 未安装、C29 的值为 1µF;鱼子酱没有变化。

    (Unfurton,我们不能上传电路图为 PDF-文件,我们希望图片的质量是足够的。

    在修订版本 V2 发送信号 VCC 至 RTN 时测量:

    CH1(黄色):端子 33 处的电压 U (SST)

    CH2(蓝色):输出电压 24V、变压器次级侧、TP6 至 GND

    CH3(紫色):电压 U (CH3-POE VCC - GND_POE)

    此致

    Stefan Freitag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang、

    我们为您提供了以下有关我们电路的附加信息:

    -在 ETN1/3 (+48V) 和 ETN2/4 (GND) 之间 PoE-Supply-Votage 为 48V。 我们使用电源。

    -过载电流为 3A

    此致

    Stefan Freitag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的原理图。 建议参阅 PMP23365

    TPS23730 内部热插拔仅适用于 6 类、51W。 对于 72W 负载、它可能会触发 TPS23730 VSS EVM-RTN 过流保护。 也可以将外部热插拔用作 PMP23365

    2.次级侧使用的二极管可能效率较低,使引脚 10+%高于 72W。 此外、100V 二极管没有缓冲器、这可能会导致这些二极管出现过压。

    3.对于 72W 负载、R13 电流检测电阻可减少至 25m Ω 至 40m Ω。 由于占空比大于 50%、因此可能需要 R14 斜率补偿电阻

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的提示。

    但是、您是否对元件 TPS23730RMTR 处端子 33 的不同位置(请参阅上面的测量值)有说明?

    此致

    Stefan Freitag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan:

    感谢您的答复。  

    引脚 33 是 SST 引脚。 由于 VDD RTN-RTN 压降并触发了软停止、可能导致此故障。 当 RTN-RTN 电压增加时、RTN-RTN 电压可能下降(当 VSS 之间的内部热插拔具有高电流时,因此在饱和区) VDD VSS。   

    当输出电压下降时、VCC 电压可能会下降。 一旦 VCC 降至 UVLO (VCUVLO_F) 以下、TPS23730 的 PWM 控制器就可能停止。

    此致、
    DIAN