主题中讨论的其他器件:BQ25756
工具/软件:
您好、
我们考虑使用 BQ25650 进行电池充电、现在、我们有以下要求:
1、 本设计连接适配器和电池, 适配器是系统和电池充电的电源;
2.在电池 充电完成时,我们需要关闭输入 MOSFET(以下高亮部分);然后,系统的电池电源;
3、当电池 电量降至指定值时,输入 MOSFET 开启, 适配器将自动为系统和电池充电供电;
因此、我们需要知道:
1.如何设置寄存器,我们可以控制输入 MOSFET 的关闭/开启;
2、如何设置 电池指定的值,使输入 MOSFET 自动开启;