Other Parts Discussed in Thread: LM5105, LM2103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5105、 LM2103
工具/软件:
您好、
我正在寻找一个具有双输入且 LS 输入应该反相的 100V 总线半桥栅极驱动器。 我的意思是、当其输入为低电平时、LS OUT 应为高电平、而对于高电平输入、HS 输出应为高电平。 请勿建议在前端添加基于非门或晶体管的逆变器 我想要栅极驱动器本身的解决方案。 栅极驱动器的峰值电流额定值应大于 2A。