This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:具有反相低侧输入的半桥栅极驱动器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5105, LM2103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532499/ucc27282-q1-half-bridge-gate-driver-with-inverted-low-side-input

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5105LM2103

工具/软件:

您好、

我正在寻找一个具有双输入且 LS 输入应该反相的 100V 总线半桥栅极驱动器。 我的意思是、当其输入为低电平时、LS OUT 应为高电平、而对于高电平输入、HS 输出应为高电平。 请勿建议在前端添加基于非门或晶体管的逆变器 我想要栅极驱动器本身的解决方案。  栅极驱动器的峰值电流额定值应大于 2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我们有一个具有双输入和反相 LI LM2103 的器件、但它没有 2A 驱动电流;它具有 0.5A/0.8A。 但是、我们的驱动器确实具有 1.8A 驱动电流、LM5105、单个 PWM 输入且死区时间可调节。
    您计划将栅极驱动器用于什么应用? 您打算将反相 LI 用于什么? 我们也许能够找到一个更好的替代方案。