This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:通过主机调节电流/能量。 电流标度和能量标度可以不同吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531654/bq34z100-r2-current-energy-scaling-via-host-can-current-scale-and-energy-scale-be-different

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

工具/软件:

问题是、如何通过应该工作的主机进行扩展? 什么是我的缺失? 我是否必须对所有设备使用相同的比例因子?

我需要将设计容量设置为 3276Ah 并可在现场调节、如果将电流标度设置为相同的 100 倍、则电流分辨率会降至 100mA、这并不是很好。

详细信息:

电流和能量通过主机控制器进行调节。 (因为正如我们之前所指出的,BQ34Z100-R2 0x0202 固件存在缺陷,内部调节无法正常工作)

电流比例因子为 20 倍

能量比例因子为 100 倍

我正在测试一节 4 节 LiFePO4 电池。 标称容量为 100Ah。 (设计容量设置为 100x 比例因子、因此芯片具有 1000mA)

在学习周期中、完全充电容量在静置充满电后报告为 167Ah(从静置为空开始,UpdateStatus 现在为 0x05)

以 16.5 安培 (1/6C) 放电时、剩余容量下降约为预期速率的 5 倍。

以 16.5A 放电一小时后、剩余容量下降了 82Ah、比预期值高 5 倍。 (稳定下降,我没有看到大跳跃)

BQ34Z100 会报告正确的电流和电池电压。

我可以看到这是合理的、因为电池存储为 1000mA、并且电流测量为 825mA、这将导致电池容量按预期变化 5 倍。

然而、测量的容量没有比预期高 5 倍 — 167Ah 与 100Ah

我将电流标度应用于以下各项:

  • AverageCurrent 0x0A
  • 电流 0x10
  • PassedCharge 0x1C
  • AveragePower 0x26
  • ChargeCurrent 0x32
  • QmaxPassedQ 0x6E
  • CC_GAIN(闪存页 104、偏移 0,读取和写入)
  • CC_Delta(闪存页 104、偏移 4,读取和写入)
  • 睡眠电流(闪存页 68、偏移 2,读取和写入)

我已将能量刻度应用于以下各项:

  • RemainingCapacity 0x04
  • FullChargeCapacity 0x06
  • 可用能源 0x24
  • DesignCapacity 0x3C
  • DesignCapacity(闪存页 48、偏移 11,只写)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我相信您的缩放比例不正确。  

    对于 R2 FW、如果放电/充电电流不超过 32ah、则无需调节电流读数。

    内部比例因子(电流标度,能量标度,电压标度)用于调节电量监测计中的参数、使其适应参数限制范围。 因此、例如、不进行缩放的设计容量的最大值为 32767mah。 如果您想使用 60000mah 电池、则必须采用比例因子 2。 对于当前刻度、您将输入一个值 2、对于设计容量、您将输入一个值 30000mah (2*30000=60000mah)。 然后、您需要将 BQstudio 中报告的所有参数(以 mAh/ah/ma/etc 为单位)除以 2。 能量刻度和电压刻度的过程相同、对于 Energy Scale、所有参数均以 W/Wh/CWh 为单位报告、对于电压标度、所有参数均以 V/mV 为单位报告。

    我正在测试 4 节磷酸铁锂电池。 标称容量为 100Ah。 (设计容量设置为 100x 比例因子、因此芯片具有 1000mA)

    这不是必需的、您可以使用一个小得多的比例因子。 一般而言、除非绝对必要、否则我们不建议超过比例因子 10。 我建议使用尽可能小的比例因子。

    如果 SOC/FCC/等中的错误仍然存在、请进行这些更正、然后共享您的.gg 文件和包含任何错误的日志文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确定-R2 固件有缺陷、并且内部比例因子完全不起作用:

    e2e.ti.com/.../bq34z100-r2-current-scaling-confusion--currscale-does-almost-nothing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    电流标度不会缩放电流读数、这需要通过校准来完成。 电流调节 用于调节电量监测计中的参数、使其适应参数限制范围。  

    本主题介绍了如何通过校准来调节电流。  (+)【常见问题解答】BQ34Z100-G1:电流/容量调节 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego