Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQSTUDIO
工具/软件:
问题是、如何通过应该工作的主机进行扩展? 什么是我的缺失? 我是否必须对所有设备使用相同的比例因子?
我需要将设计容量设置为 3276Ah 并可在现场调节、如果将电流标度设置为相同的 100 倍、则电流分辨率会降至 100mA、这并不是很好。
详细信息:
电流和能量通过主机控制器进行调节。 (因为正如我们之前所指出的,BQ34Z100-R2 0x0202 固件存在缺陷,内部调节无法正常工作)
电流比例因子为 20 倍
能量比例因子为 100 倍
我正在测试一节 4 节 LiFePO4 电池。 标称容量为 100Ah。 (设计容量设置为 100x 比例因子、因此芯片具有 1000mA)
在学习周期中、完全充电容量在静置充满电后报告为 167Ah(从静置为空开始,UpdateStatus 现在为 0x05)
以 16.5 安培 (1/6C) 放电时、剩余容量下降约为预期速率的 5 倍。
以 16.5A 放电一小时后、剩余容量下降了 82Ah、比预期值高 5 倍。 (稳定下降,我没有看到大跳跃)
BQ34Z100 会报告正确的电流和电池电压。
我可以看到这是合理的、因为电池存储为 1000mA、并且电流测量为 825mA、这将导致电池容量按预期变化 5 倍。
然而、测量的容量没有比预期高 5 倍 — 167Ah 与 100Ah
我将电流标度应用于以下各项:
- AverageCurrent 0x0A
- 电流 0x10
- PassedCharge 0x1C
- AveragePower 0x26
- ChargeCurrent 0x32
- QmaxPassedQ 0x6E
- CC_GAIN(闪存页 104、偏移 0,读取和写入)
- CC_Delta(闪存页 104、偏移 4,读取和写入)
- 睡眠电流(闪存页 68、偏移 2,读取和写入)
我已将能量刻度应用于以下各项:
- RemainingCapacity 0x04
- FullChargeCapacity 0x06
- 可用能源 0x24
- DesignCapacity 0x3C
- DesignCapacity(闪存页 48、偏移 11,只写)