This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:电池包输出与 I2C 连接时的间歇性压降

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529943/bq27z746-intermittent-voltage-drop-of-pack-output-tied-to-i2c

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

我在此处重新过帐、因为我将此详细信息张贴在错误的器件型号下...  

我们的客户发现、我们的电池输出电压大幅下降至 2V(大约 1 秒)、并恢复到正常状态。  遗憾的是、这会导致系统复位。  

1. I2C 线路断开时不会发生这种情况。

2、通信周期延长时,情况发生时间延长。 但不会消失。  

附加了 GG 文件和数据日志、甚至突出显示。  

您能否就导致这种情况的原因以及如何避免这种情况提供指导?  

e2e.ti.com/.../3465.01C25.gg.csve2e.ti.com/.../7288.6_5F00_16_5F00_2.log.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他注意:在 EV2400 上运行电池以检查通过 I2C 进行的任何数据连接是否可以执行此操作。 确保足够多,你可以看到从 BQ 工具的图形的附加日志和屏幕截图输出电压暂时下降... 希望您能尽快得到解答?  

     e2e.ti.com/.../REB01-Data-Log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的包有根本的问题。 例如、您的日志文件还显示温度下降了两倍到不可信的值:

    并且测量仪表可以预测不可能的温度:

    您有多少包显示此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好多米尼克,跟进此.  所有包都会出现这种情况、客户端很少经过验证。  这些图表来自 6_16_2.log 文件吗?  如前所述、我们没有看到在 I2C 未连接到器件的情况下电池包运行时出现任何问题。  除了我们在我的 REB01 数据日志文件中看到的有趣的骤降(几毫伏骤降),它还可以与 EV2400 无缝地工作。  原因可能是什么、您需要哪些其他信息来帮助解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少包显示此问题? 此部件使用的容量非常大、这不是报告的问题。 因此、您的设计特别存在问题、或者您的设计中的电量监测计已损坏。

    SCL 和 SDA 的信号质量是多少? 我会使用 dscope 进行检查。 I2C 数据是否可能由于干扰或不良信号而无法可靠传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    以下是电池包 (.Sal) 文件的示波器捕获和 I2C 事务(包含 I2C 流量)。  我也不会在我们使用此芯片组的其他应用程序中看到此问题... 所以不知道具体做什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 100%工作的电池包? 您是否可以将故障器件发送给 TI? 在 E2E 上我没有太多可以帮助。 电池组必须由 TI 在我们的实验室中进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送一封电子邮件、其中包含配送信息地址和联系信息、我们将查看是否可以发送样品。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此电子邮件发送到档案中的地址。