This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-NVM EP:关于软启动计算

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530501/tps7a4701-ep-regarding-calculatio-of-softstart

器件型号:TPS7A4701-TPS7A4701 EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A57

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS7A4701-TPS7A4701 EP

安全要求


要确定软启动、数据表中给出的术语没有任何单位、请参阅随附的图像
请指导我确定的软启动  

输入输出电压和电流、和如下所示

器件型号 TPS7A57 TPS7A57
选定的稳压器类型 LDO 稳压器 LDO 稳压器
所选稳压器的最大输出电流 (A) 1. 1.
所选稳压器的典型输出电压 — Vo (V) 1.8 3.
稳压器的计划输入电压 — VI (V) 3.3 5.
稳压器所需的输出电流 — IO (A) 0.4068 0.8592
稳压器的计算输入电流 — II (A) 0.407. 0.859
软启动时间 tss (ms)

Conider CNR/ss 为 1uF 或您建议的最佳值,我需要大约 1ms 到 2ms 的上升时间
请帮助我填写 TSS 或 CNR/ss

谢谢。此致、  
Maharajan P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Maharajan、

    看起来图片上载不正确。 您能否重新上传?

    此外、您是否需要计算  TPS7A57 或 TPS7A4701-TPS7A57 上的软启动 EP?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Daniel,
    很抱歉混淆了  
    需要计算两个  TPS7A4701-TPS7A4701 的 EP。  TPS7A57 I 将在下面添加详细且正确的表列

    器件型号 TPS7A4701-TPS7A4701 EP TPS7A4701-TPS7A4701 EP TPS7A57
    选定的稳压器类型 LDO 稳压器 LDO 稳压器 LDO 稳压器
    所选稳压器的最大输出电流 (A) 1. 1. 5.
    所选稳压器的典型输出电压 — Vo (V) 1.8 3. 0.925
    稳压器的计划输入电压 — VI (V) 3.3 5. 1.2.
    稳压器所需的输出电流 — IO (A) 0.4068 0.8592 3.9684
    稳压器的计算输入电流 — II (A) 0.407. 0.859 3.9684
    软启动时间 tss (ms)  ?

    请尽快回复、  

    坦克和礼赏,  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、

    感谢您的澄清。 我将在一个工作日内回复计算结果。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    谢谢、请尽快加快回复。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、

    要计算 TPS7A57 的软启动时间、请参阅数据表中第 57 页的公式 3 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a57.pdf):) 

    • 软启动时间 (TSS)=(VOUT (target)×CNRss)/(ISS)
      • tss = 0.001 (1ms)
      • ISS = 0.002 (200uA)
      • VOUT (target)= 0.925
         
      • 对于 1ms 启动时间:
      • CNRss =(.0002 * 0.001)/(0.925);  CNRss = 216nF

     

    要计算 TPS7A4701-TPS7A4701 EP 的软启动时间、请参阅数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4701-ep.pdf):) 第 16 页的公式 5 

    •  tss = 100,000 * CNR * Ln ((VR + 5)/5)
      • tss = 0.001 (1ms)
      • VR = 1.4V
         
      • 对于 1ms 启动时间:
      • CNR =(0.001)/(100,000*Ln (1.28)); CNR = 40.5nF

    器件型号

    TPS7A4701-TPS7A4701 EP

    TPS7A4701-TPS7A4701 EP

    TPS7A57

    选定的稳压器类型

    LDO 稳压器

    LDO 稳压器

    LDO 稳压器

    所选稳压器的最大输出电流 (A)

    1.

    1.

    5.

    所选稳压器的典型输出电压 — Vo (V)

    1.8

    3.

    0.925

    稳压器的计划输入电压 — VI (V)

    3.3

    5.

    1.2.

    稳压器所需的输出电流 — IO (A)

    0.4068

    0.8592

    3.9684

    稳压器的计算输入电流 — II (A)

    0.407.

    0.859

    3.9684

    CNRss

    40.5nF 40.5nF

    216nF

    软启动时间 tss (ms)

    1ms

    1ms

    1ms

     

     有关启动的更多详细信息、请参阅以下技术白皮书:

    https://www.ti.com/lit/wp/slvafx0/slvafx0.pdf

     此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您的答复、  

    这是非常有帮助的,

    此致、Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Maharajan、

    不用客气。 我即将结束该主题。

    此致、

    Daniel