This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:功率耗散

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532615/tps51200-power-dissipation

器件型号:TPS51200

工具/软件:

您好的团队、

我的客户想了解 TPS51200 在以下应用中的温度性能和功率损耗、因为他们无法从 WEBENCH 找到数据

您能帮助提供这些数据吗?

 

TPS51200

VIN

3.3V

VO

0.6V

IO

1A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    此热性能信息稍后可能有用:

    数据表的以下部分介绍了该器件的功率耗散:

    看起来您可以预期的拉电流功率耗散为 2.7W、可能还有 0.6W 的灌电流功率耗散。

    上面的后面还有一个部分提供了有关热性能测量的一些指导 ( https://www.ti.com/lit/gpn/tps51200):第 29 页)

    此致、

    James