请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 工具/软件:
您好的团队、
我的客户想了解 TPS51200 在以下应用中的温度性能和功率损耗、因为他们无法从 WEBENCH 找到数据
您能帮助提供这些数据吗?
|
|
TPS51200 |
|
VIN |
3.3V |
|
VO |
0.6V |
|
IO |
1A |
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Roger:
此热性能信息稍后可能有用:

数据表的以下部分介绍了该器件的功率耗散:

看起来您可以预期的拉电流功率耗散为 2.7W、可能还有 0.6W 的灌电流功率耗散。
上面的后面还有一个部分提供了有关热性能测量的一些指导 ( https://www.ti.com/lit/gpn/tps51200):第 29 页)

此致、
James