主题中讨论的其他器件: TPD8S300、 TPS65987
工具/软件:
您好 e2e:
我正在努力为应支持交替模式的器件找到正确的配置。 请原谅我、我是 PD 协议的新手。 该器件应主要作为电源上下文中的受电方 (UFP) 和数据/交替模式上下文中的供电方 (DFP_D)。 我们使用 GPIO 配置。 到目前为止、我们已经能够看到器件受电方、尽管它只协商 5V 电压、但它配置了 4 个高达 20V 的受电方 PDO。 我们的协议分析器展示了在多条消息之间来回传输的协商。 当我们通过外部供电的 USB 集线器连接显示器时、不会出现任何消息。 另一个问题是、当将同一图像编程到其中一个 EVM 时、似乎在 EVM 上工作正常。
请告诉我您希望我分享哪些数据。 我可以用私人信息发送原理图。
您可以提供的任何帮助都将是非常宝贵的,谢谢。