This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:耗尽阈值大于 2.5V

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532600/bq25601-depletion-threshold-than-2-5v

部件号:BQ25601

工具/软件:

您好的团队、

客户当前使用的是 BQ25601。 为了避免深度放电、他们更喜欢更高的过度放电保护阈值。 我们是否有任何 消耗阈值(最小值,Vbat 下降)高于 2.5V 的镇静剂设备 ?

BQ25601 的电压为 2.2V、无法找到符合其要求的器件。

此致、

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Toshiaki、

    BQ2518/9 的该阈值为 2.35V - 2.8V。 如果您需要更高的电压、请考虑使用保护 IC。

    此致、

    Mike Emanuel