请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25601 工具/软件:
您好的团队、
客户当前使用的是 BQ25601。 为了避免深度放电、他们更喜欢更高的过度放电保护阈值。 我们是否有任何 消耗阈值(最小值,Vbat 下降)高于 2.5V 的镇静剂设备 ?
BQ25601 的电压为 2.2V、无法找到符合其要求的器件。

此致、
森田俊明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.