This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:热计算

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41155, LM51770, LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527110/lm51770-thermal-calculation

部件号:LM51770
主题中讨论的其他器件: LMG3100R017

工具/软件:

您好:

 模块名称 PMP41155 电源模块(LM51770DCPR 应用电路)是否有任何热估算计算器?
我需要评估产品设计气流或散热器的热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    我不知道此特定参考设计的任何热估算计算器。 如果您要查看 LM51770 快速入门计算器、可以在名为效率/功率损耗分析仪: LM51770-Quickstart-Calc 计算工具|德州仪器 TI.com 的最低部分中估算功率耗散

    如果您与 PMP41155 的设计人员共用系统的最坏情况、他或许可以帮助您进行热测量。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有任何 GaN 功率损耗计算或文档可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    我不知道 GaN 的计算与 MOSFET 的计算不同之处。 请使用快速入门计算器、只需输入 GaN 信息即可。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    但 GaN 规格中没有一些信息。根据 LMG3100R017 数据表、我在红色矩形区域找不到数据。

    我不知道如何在这里输入信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    LMG3100 不是 GaN FET、它是具有驱动器的 GaN FET。  请让我将 LMG3100 上的功率耗散请求转发给合适的人员。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    好的、我期待收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    GaN FET 没有反向恢复二极管、我们共有 Vth、gfs、Rg 等内部规格。 我们确实有 simpleis/PLECS 模型和损耗仿真数据、我们可以根据您的需要提供这些数据。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pratik

    这听起来不错。我想研究数据。
    感谢您的分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    请通过您的 FAE/TSR 联系该账户、因为它只能与与我们签订了 NDA 的客户共享。

    此致、

    Pratik A.