请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149 主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、
工具/软件:PSpice-for-TI
您好、
我正在使用 LM5149 同步降压控制器仿真电源设计。 我已将设置配置为 5V 输出、并通过 TI 电源的 Excel 计算器验证了所有组件值、但仿真结果卡在 12V 输出电压下。 我的仿真设置有什么问题? 下面随附了我的设计规格和 μ simülation 文件。
Vin = 12V 至 48V
VOUT = 5V
Fsw = 450kHz
IOUT = 8A


e2e.ti.com/.../INT_5F00_FBG_5F00_PSpice_5F00_REG_5F00_Rev01.zip
e2e.ti.com/.../3580.LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm
如果您要尝试运行仿真、可能需要所有仿真库文件。 我将与您分享所有个人资料。
e2e.ti.com/.../8637.PSPICE_5F00_Transient_5F00_Models.zip