Other Parts Discussed in Thread: LMR60410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM33615 Thread 中讨论的其他器件:LMR60410
工具/软件:
您好、
我正在寻找一种功率降压解决方案:
输入电压可以是固定的 5V、也可以是 8V 至 18V 的范围。
输出电流 1A
输出电压范围为 0.1V 至 2.5V。 这意味着我需要 通过某种方法远程设置 3 或 4 个输出电压、例如 0.1、0.5、1、2.5V。
这种远程切换可以是、例如、除设置电阻器外的切换、对 I2C 的数字控制等
低噪声(纹波和 EMI)。
低损耗、总功率低于 1W。
寻找建议。
谢谢
David