This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:低损耗、低噪声、降压建议

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531954/tpsm33615-low-loss-low-noise-step-down-suggestion

器件型号:TPSM33615
Thread 中讨论的其他器件:LMR60410

工具/软件:

您好、
 
我正在寻找一种功率降压解决方案:
 
输入电压可以是固定的 5V、也可以是 8V 至 18V 的范围。
输出电流 1A
输出电压范围为 0.1V 至 2.5V。 这意味着我需要 通过某种方法远程设置 3 或 4 个输出电压、例如 0.1、0.5、1、2.5V。
这种远程切换可以是、例如、除设置电阻器外的切换、对 I2C 的数字控制等
低噪声(纹波和 EMI)。
低损耗、总功率低于 1W。
寻找建议。
谢谢
David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已经为您的帖子分配了一位专家。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    根据相关要求、我认为输出电压范围是限制因素。  TPS62868 等支持 I2C 的元件 可能是可行的、但其输出电压限制为电压范围、具体取决于所使用的 OTP。 我认为  LMR60410 等反馈可调节器件 由于其高效率和低 EMI 而几乎非常适合、但其输出电压限制在 1V 最小值 反馈可调节器件需要一种切换电阻器的机制。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Oscar 的反馈。

    我相信我已经以另一种方式解决了这个问题。

    David