This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:电流限制阈值

Guru**** 2392275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530715/tps92692-current-limit-threshold

器件型号:TPS92692

工具/软件:

尊敬的 TI:

我对 TPS92692 数据表中电流限制阈值的以下说明感到困惑。 当 PWM 信号为低电平时、直流/直流停止开关、且 IS 引脚未检测到电流、为什么在这种情况下电流限制阈值为 700mV? 在正常运行期间、它甚至高于电流限制阈值 (250mV)、这让我有点困惑。 根据我的理解、当 PWM 信号为高电平时、电流限制阈值应该更高、因为有电流流过 MOSFET 并可以通过 IS 引脚进行检测、但当 PWM 信号为低电平时没有电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、  

    好问题 — 在启动期间,设置较低的电流阈值是因为部署了特定机制,例如软启动和斜坡调整,以减少电感器充电时的短暂过冲。

    在正常运行期间、补偿网络调节输出电流。

    但是、当 PWM = 0 时、补偿网络断开、电流保持非稳压状态。 如果发生瞬态、稳压器将无法调节电流尖峰(由于补偿网络断开并且没有进行软启动和斜坡调整)、因此需要更高的阈值来管理 尖峰。



    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的答复。 当 PWM = 0 时、直流/直流转换器停止开关、GATE 引脚上的电压为 0V。 外部 MOSFET 关断、通过 MOSFET 的电流为 0。 在这种情况下、什么原因会导致电流尖峰?  我们正在评估此器件的电流限制功能、250mV 电流限制阈值的测试结果符合数据表规格。 但是、我们对 700mV 电流限制 阈值的测试条件以及如何进行验证感到困惑。 期待您的答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、  

    从 PWM = 0 转换到 PWM = 1 本质上是一个突发瞬态事件、可能会引入尖峰、从而触发电流限制。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    明白了、感谢您的解释。