工具/软件:
尊敬的 TI:
我对 TPS92692 数据表中电流限制阈值的以下说明感到困惑。 当 PWM 信号为低电平时、直流/直流停止开关、且 IS 引脚未检测到电流、为什么在这种情况下电流限制阈值为 700mV? 在正常运行期间、它甚至高于电流限制阈值 (250mV)、这让我有点困惑。 根据我的理解、当 PWM 信号为高电平时、电流限制阈值应该更高、因为有电流流过 MOSFET 并可以通过 IS 引脚进行检测、但当 PWM 信号为低电平时没有电流。 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI:
我对 TPS92692 数据表中电流限制阈值的以下说明感到困惑。 当 PWM 信号为低电平时、直流/直流停止开关、且 IS 引脚未检测到电流、为什么在这种情况下电流限制阈值为 700mV? 在正常运行期间、它甚至高于电流限制阈值 (250mV)、这让我有点困惑。 根据我的理解、当 PWM 信号为高电平时、电流限制阈值应该更高、因为有电流流过 MOSFET 并可以通过 IS 引脚进行检测、但当 PWM 信号为低电平时没有电流。 谢谢。

您好 Rui、
好问题 — 在启动期间,设置较低的电流阈值是因为部署了特定机制,例如软启动和斜坡调整,以减少电感器充电时的短暂过冲。
在正常运行期间、补偿网络调节输出电流。
但是、当 PWM = 0 时、补偿网络断开、电流保持非稳压状态。 如果发生瞬态、稳压器将无法调节电流尖峰(由于补偿网络断开并且没有进行软启动和斜坡调整)、因此需要更高的阈值来管理 尖峰。
此致、
Daniel
尊敬的 Daniel:
感谢您的答复。 当 PWM = 0 时、直流/直流转换器停止开关、GATE 引脚上的电压为 0V。 外部 MOSFET 关断、通过 MOSFET 的电流为 0。 在这种情况下、什么原因会导致电流尖峰? 我们正在评估此器件的电流限制功能、250mV 电流限制阈值的测试结果符合数据表规格。 但是、我们对 700mV 电流限制 阈值的测试条件以及如何进行验证感到困惑。 期待您的答复。 谢谢。