This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20501:顶部标识确认请求 — SO 389889

Guru**** 2392595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531920/lmz20501-top-marking-confirmation-request---so-389889

器件型号:LMZ20501

工具/软件:

TI 团队大家好、

客户收到器件#LMZ20501SILR 并告知顶部标识与数据表不匹配。

此外、我无法通过 TI 的器件标识查找工具验证物理器件上的顶部标记、并且我们的库存与客户收到的库存相同。

您能帮助检查正确的器件标识并提供建议吗? 谢谢。

Mouser PO: 029-6509

实际标记              :  0 501 7543 EB
数据表上的标识    :  1. 501 7543 EB
此致、
Dan Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    标记  0 501 7543 EB 也对应于 LMZ20501SILR。 您能给我卷带标签上的批次追踪代码吗? 我可以在内部检查该代码。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    请参阅批次代码和图片。 如果有器件标识的任何 PCN 发生变化、请告知我。 谢谢。

    3811798PT2.

    3811802PT2.

     
    此致、
    Dan Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我在内部检查了批次编号、并确认这是 正确的 LMZ20501 材料。

    两者可兼得  0 501 7543 EB 和  1. 501 7543 EB 标记对此零件有效。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    感谢您的确认。

    我知道数据表和标识查找工具会显示最新的顶部标记。 但是、您能否分享用于顶部标记更改(如果可用)的 PCN? 如果没有 PCN、请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我已选中、它不会显示任何有关标记的 PCN。

    此致、

    Varun