工具/软件:
您好、亲切的会员、
我有上面提到的 LMZ 器件、目前使用的是 24V 输入和 5.76V 输出、它可以稳定运行。 由于长时间观察到电源电压下降、我希望输出增加到 6V。 在测试中、我可以看到输出在所有情况下不再稳定、并且由于动态负载可能超出稳压范围和电源轨范围(在某些情况下,达到在下电上电时仍然存在的值)。
在其他主题中、我看到了与输出范围额定值相关的评论、特别是 这里和这里。 第一种情况表明、超出“H"器“器件的最小额定值时、需要对电路进行稳定性测试。 第二种说法是正常器件的最大建议电压为 5V。
简单地说、我想要确认、将最大额定值设置为每个单独器件的稳定性范围? LMZ14203 器件稳定运行所需的“建议“上限是 5V 还是 6V? 其次、“输出过压保护“在这种状态下的操作似乎无关紧要、因为我观察到 FB 电压低于正常值、而不是高于正常值、这不会触发保护功能?
感谢您的参与、
Cuyler