This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:最大输出范围。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529383/lmz14203-maximum-output-range

器件型号:LMZ14203

工具/软件:

您好、亲切的会员、

我有上面提到的 LMZ 器件、目前使用的是 24V 输入和 5.76V 输出、它可以稳定运行。 由于长时间观察到电源电压下降、我希望输出增加到 6V。 在测试中、我可以看到输出在所有情况下不再稳定、并且由于动态负载可能超出稳压范围和电源轨范围(在某些情况下,达到在下电上电时仍然存在的值)。

在其他主题中、我看到了与输出范围额定值相关的评论、特别是 这里和这里。 第一种情况表明、超出“H"器“器件的最小额定值时、需要对电路进行稳定性测试。 第二种说法是正常器件的最大建议电压为 5V。  

简单地说、我想要确认、将最大额定值设置为每个单独器件的稳定性范围?  LMZ14203 器件稳定运行所需的“建议“上限是 5V 还是 6V? 其次、“输出过压保护“在这种状态下的操作似乎无关紧要、因为我观察到 FB 电压低于正常值、而不是高于正常值、这不会触发保护功能?

感谢您的参与、

Cuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为拼写错误道歉

    1.该器件的额定输出电压高达 6V

    请分享原理图。

    什么是“电源压降“? 这可能与您使用的输入电源有关、也可能达到电源的电流限制。 建议增大电源的电流限值可以检查。

    请分享 VIN、Vout、Vfb 的原理图和波形。

    2. 我观察到低于正常 FB 电压,而不是高于正常值,这会触发保护

     您有 wwwaveform 吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、  

    原理图摘录如下

    请注意、 EN 连接到监控芯片、该芯片当前仅用于监控电压、不会禁用芯片。

    我仔细检查了所驱动负载的电流消耗、它不需要 3A、而是一个非常接近 1A 的数字(测量结果为 0.938A)。 我使用的电源在 24V 下的额定电流为 4.5A。  

    我所指的“运算“是指在许多工作小时内观察到的电源电压损耗。 随着时间的推移、这会导致下游出现问题。 过去、这一问题已通过减少 B2B 连接器的电阻得到解决、这在我 看来、随着负载的增加(似乎是由一段时间的腐蚀造成)、我对压降完全过于敏感。 因此有增大 Vout 的动机。

    对于 Vfb、我在发言末尾写了错字、说“会触发保护“、而不是“不会“、这是我的预期指示。 我编辑了我的帖子以反映这一点。 芯片不会进入过压保护模式、因为 VFB 在 不稳定 状态下不会超出可接受的范围。  

    我将尝试复制我观察到的不稳定状态并捕获波形。 此时我只有一个 Vout 波形、在该数据中看不到任何需要注意的地方、它并不能完全封装我看到的问题。 我能够在上产生该行为的设备已被修复、我在重新创建问题时遇到问题、因为它出现在不同的系统上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuyler:

    我无法打开/看到原理图。 请重新附上它吗?  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuyler:

    输入电源如何连接到 IC 的 Vin 引脚? 是通过长电缆/导线吗? 几小时后的电源电压下降似乎是输入电源侧问题、而不是 IC 性能问题。 您正在使用哪种电源? 请分享波形

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuyler:

    由于不活动而关闭。 如果有任何更新、请随时重新打开。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是通过电缆。 可以使用电源滤波器和一些输入电容器来处理输入电压。 我连接了输入电压的布线。 随着时间的推移、它非常稳定、我认为它不会导致任何问题。  

    电源是一款能够提供 6A 电流的 120V 逆变器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了观察到的不稳定性问题、并确定根本原因是电容器因返工而破裂。 C55 导致 Vout 与 FB 之间出现间歇性短路。

    我仍然有问题,我问我在我的原始帖子。 是否 将最大额定值设置为每个单独器件的稳定性范围?  LMZ14203 器件稳定运行所需的“建议“上限是 5V 还是 6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、器件 lmz14203 可能的最大 Vout 为 6V。

    此致

    Arpita