This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:升压转换器–>较高输出电压下重复的低侧 FET 故障

Guru**** 2392455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532165/lm5122za-boost-converter-repeated-low-side-fet-failures-at-higher-output-voltages

器件型号:LM5122ZA

工具/软件:

尊敬的 E2E 支持团队:

我已经使用 LM5122ZA IC 设计了一个升压转换器电路。 该转换器配置为采用 48V 输入并在 10A 电流下提供 90V 输出、运行开关频率为 517.24kHz。

在转换器的隔离式测试期间、我遇到了低侧 MOSFET 的重复故障、特别是每次都发现栅极对地短路。 每次出现故障后、我都更换了组件、但问题仍然存在。

高侧和低侧 FET 均为 STMicroelectronics STP19NF20(N 沟道、15A、200V、TO-220 封装)。

为了减轻启动期间高浪涌电流造成的潜在损害、我将软启动电容器 (Css) 增加至 68nF。 此调整提高了在 60V 和 70V 输出下的稳定性(通过改变反馈电阻网络来实现)。 但是、当配置为 80V 至 90V 输出时、低侧 FET 始终出现故障。

您能否说明这是否是由于 FET 选择不当造成的、或者是否有具体参数需要我重新评估?

感谢您的支持。

此致、
Cynthia

在升压转换器启动期间捕获了以下示波器迹线、该转换器设置为提供 76V 的 Vout。

而 CH1:低侧 FET 的栅极

        Ch2:Vout

        CH3:SW

        CH4:输入电流(来自电源,电流限制设置为 15A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    建议使用 SMD MOSFET 而不是 TO-220、尤其是在 500kHz 下运行。 应使用 150V MOSFET、甚至 120V MOSFET、以更大限度地降低 Qrr。

    请分享原理图和布局。

    您捕获的波形无用。 请提高采样率。

    此致、
    Feng