请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS731125-TPS731125 EP 工具/软件:
您好的团队、
上述器件、我使用它生成 1.25V 电源并使用 1.8V 作为输入。
由于它是一款 LDO、我无法进行仿真、在数据表中也没有关于上升时间的详细信息、
请提供上述配置的上升时间。
谢谢。此致、
Maharajan P
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
上述器件、我使用它生成 1.25V 电源并使用 1.8V 作为输入。
由于它是一款 LDO、我无法进行仿真、在数据表中也没有关于上升时间的详细信息、
请提供上述配置的上升时间。
谢谢。此致、
Maharajan P
尊敬的 Maharajan:
电气特性表中的启动时间应适用于 1.25Vout(因为启动时间不是很大程度上取决于输出电压):

启动波形应如此图所示(尽管技术上是在 TPS73133 上测量的、但也应适用于 TPS731125-TPS731 EP):

如需进一步深入了解影响启动时间的因素、请参阅:
谢谢、
Gregory Thompson