This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-TPS7A4701 EP:支持双路跟踪电源

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516778/tps7a4701-ep-support-for-dual-tracking-power-supply

器件型号:TPS7A4701-TPS7A4701 EP
主题:OPA992 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的设计是一款使用 TPS7A4701、TPS7A3301 和 OPA992S 的双路跟踪电源。

附上了仿真和原理图(使用 BAT54S 校正了 BAT54A)。

仿真似乎很好、但当我们测量 PCB 上的输出电压时、电压为+4.9V 至 5.2V、而不是+5V/–5V。

当我们拆卸 OPA 的电路部分并闭合 JP2 和 JP4 时、电压在 +5V/–5V 下相互平衡。

问题可能是什么?

感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../2818.Dual-Tracking-Power-Supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    能否测量 OPA992 的反相和同相输入端及其输出端的电压? 如果可以测量进入每个 LDO 的输入电流、了解这一点也很有用。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    同相输入为–15mV

    反相输入为+28mV

    输出为+57mV

    这不起作用、因为配置与增益 2 同相、因此输出应为负。 反馈环路无法正常工作。

    当运算放大器电路不存在时、LDO 会提供对称的输出电压+5.08V/–4.99V、当我们安装运算放大器电路时、对称性会被破坏、电压在负电压方面变得不平衡。

    目前、我们无法测量进入 LDO 的输入电流。

    我们还尝试了对 10K 和 100K 使用 0.1%电阻器。

    此致。

    HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    这很奇怪。 这是否可与多个 OPA992 重现?  根据列出的电阻值、 我预计运算放大器上的输出电流不会出现任何会导致该行为的问题。  

    您是否使用示波器测量了运算放大器输出? 是否存在表现为直流失调电压的稳定性问题?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们在 3 块电路板上进行了尝试 、但结果是相同的。 很奇怪、因为仿真似乎可以正常工作。

    附加了 有关 OPA992S 输出的示波器图。

    请告诉我。

    此致、

    HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    这种振荡使我怀疑 LDO 的特性是否未在 SPICE 模型中捕获。 特别是 TPS7A3301 型号似乎非常基本、 可能无法完全描绘实际器件的行为。

    遗憾的是、使用我们目前拥有的模型无法进行全面的稳定性分析。 第一步、我要尝试将 C306 增加至 100nF。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我尝试将 C306 增加到 100nF、但没有任何变化。

    我们还尝试降低 R268 至 105K-106K、并降低增益、将 R272 降低至 47k、但没有...

    必须有一些东西不能让 OPA 很好地调节。

    此致、

    HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    启动期间 LDO 输出上是否存在最小负载? 如果两个 LDO 都具有轻负载、我想知道这种振荡是否可能是由于 LDO 输出无法灌入电流、在过冲时将电压调节到低电平造成的。 如果是、在输出端添加一个额外的泄放电阻器可能会有所帮助。  

    如果这无益、我有几个问题。 首先、您能帮我了解对称斜坡和平衡电源的要求是什么吗? 如果没有运算放大器电路、是否仍可以满足这一要求?  

    其次、虽然我不情愿为您的设计添加更多元件和复杂性、但 我们的其中一个跟踪 LDO 能否 替代正电源? 在这种情况下、运算放大器可重新配置为来自负 LDO 的反相增益 1、以驱动跟踪引脚、并且两个输出将对称跟踪。  另一种可能是 TPS7A39。 无论哪种情况、我都意识到需要多个器件来满足当前解决方案的 1A 输出能力、这可能会将这些排除在其他选项之外。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    负载约为 20 个运算放大器(+5/–5V 双电源)。

    C306=100nF 时不再存在振荡、但输出电压保持为+4.94V/–5.2V。
    我们还尝试在没有结果的情况下将运算放大器增益从 2 降低到 1.3。 我们还将电阻器从 107K 和 102K 降低到 47k、这显然与较高的电阻器保持了比率、即 274K 变为 120K、而 332K 变为 153K、但没有结果。 我们这样考虑的事实是运算放大器无法闭合环路、因此通过将电阻器从 107K 和 102K 降低、我们倾向于选择它的反馈。 事实上、奇怪的是、作为同相器、它在输入端具有负值、在输出端具有正值。 我们可能需要进一步降低​​较低电阻器的这些值?
    选择平衡电压的原因只是为了在启动过程中始终对称地为运算放大器供电... 但目前这不是必要的... 它更像是一个未来的测试电路,开始看到一个解决方案... 现在我们甚至可以让运算放大器未安装的部分... 但我们不会解决这个问题、因为这样我们就真的需要一个+5/–5V 1A 的双路跟踪电路... 很奇怪、我们无法进入它的底部、因为它不是一个复杂的电路。
    因此目前我们不能通过引入新的组件对架构进行复杂的更改、因为我们没有时间进行新的布局。
    我还会向您发送一个链接、我们从中获取了建议解决方案的灵感:


    https://www.eetimes.com/use-a-tracking-power-supply-to-improve-signal-chain-performance/


    我不明白您说的意思:“我们的跟踪 LDO 之一能否替代正电源? 在这种情况下、运算放大器可重新配置为来自负 LDO 的反相增益 1、以驱动跟踪引脚、并且两个输出将对称跟踪。“

    此致、

    HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    为了阐明我的最后一项建议、我们有一些 LDO 器件可以接受一个外部电压基准、它们随后会跟踪该基准。 它们更常用于为汽车应用中的非板载比例式传感器供电、但这里可以应用跟踪行为。 使用外部负 LDO 加上 G=1 运算放大器为跟踪器提供基准。 但是、考虑到您的设计中存在的限制、这不是可行的解决方案。  

    通过查看 EETimes 文章和电路、我还有另一种可能性可以尝试。 看起来他们在两个 LDO 的分压器中使用了值较低的电阻器。 如果可能、您能否将电阻器值减少 1 个十倍频程并重新测试(例如,274kΩ-><xmt-block1> 27.4kΩ</xmt-block>) ? 27.4kΩ? 我在这里想、大电阻值加上 LDO 输出端的前馈电容可能会导致您看到的不稳定。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    我想检查一下这个。 您是否能够解决该问题?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们解决了对 R268 和 R275 使用 10K 电阻、对 R263 使用 28.6K 电阻、对 R279 使用 30K 电阻、对 C306 使用 100nF 的问题。

    现在、输出电压非常接近+/–5V。

    感谢您的支持。

    此致、

    HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    很高兴解决了这个问题! 我会将此主题标记为“已解决“、但如果需要、您可以随时重新打开它。  

    此致、

    Alex Davis