主题:OPA992 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我的设计是一款使用 TPS7A4701、TPS7A3301 和 OPA992S 的双路跟踪电源。
附上了仿真和原理图(使用 BAT54S 校正了 BAT54A)。
仿真似乎很好、但当我们测量 PCB 上的输出电压时、电压为+4.9V 至 5.2V、而不是+5V/–5V。
当我们拆卸 OPA 的电路部分并闭合 JP2 和 JP4 时、电压在 +5V/–5V 下相互平衡。
问题可能是什么?
感谢您的支持。
e2e.ti.com/.../2818.Dual-Tracking-Power-Supply.TSC