This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:ILIM 值的建议范围

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531301/tps1htc100-q1-recommended-range-of-ilim-value

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具/软件:

您好的团队、

ILIM 值的建议范围是多少?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我的客户想了解 TPS1HTC100-Q1 的最小/最大电流限制比 (KCL)。 您能告诉我下面 KCL 的最小值/最大值吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    对于所有这四个电流限值、都提供了最小值/典型值/最大值;请参阅下面的。 客户尝试通过电流限制比率的最小值/最大值了解或实现什么?  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika-San:

    感谢您的支持。 下面我的问题如何?

    ILIM 值的建议范围是多少?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    建议的 ILIM 电阻器范围为 10kΩ (5.3A)– 50kΩ(0.92A)。

    此致、

    Rishika Patel