This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620 的 OTG 输出

Guru**** 2812745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25629, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532236/bq25620-the-otg-output-of-bq25620

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25629BQ25628

工具/软件:

尊敬的 BU 专家:

BQ25620 OTG 断开、PMIC 引脚中有 OTG 电压。 Vbus 引脚如何? 是 0V 还是 OTG 电压 Vin 引脚?

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、  

    在 VBUS 和 PMID 引脚上观察到 BQ25620 OTG 模式电压。 IC 设计为 VBUS 是 OTG 模式输出、但当器件处于 OTG 模式时、PMID 引脚也在升压转换器的输出端。  

    如果您的客户更喜欢仅 PMID 的 OTG 模式输出、则应考虑 BQ25628 或 BQ25629。 在这些 IC 上、在 OTG 模式下、在 VBUS 上观察到 0V。  

    此致、

    Garrett