This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:使用 GaN FET

Guru**** 2584655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532825/bq25756-using-gan-fet

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好、

我们可以将 GaN FET“IGC033S10S1XTMA1"用于“用于主 MOSFET 吗?

我们在使用电流 MOSFET (GT010N10TL) 进行热管理方面困难重重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GaN FET 与 BQ25756 不兼容。

    我相信 GT010N10TL 也不能与 BQ25756 配合使用。 在“9.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择“部分中、数据表说明:

    • “建议限制总开关节点电容 CSW (nF)< 160/VIN;例如、对于 60V 应用、建议保持总 CSW < 2.67nF“

    GT010N10TL 的 Coss 为 4220 pF、非常高。 我想深入了解 MOSFET 的选型、以帮助找到一款适合您应用的 MOSFET。

    1. 输入电压和电流是多少?
    2. 输出电压和电流是多少?
    3. 您能否提供当前配置下 SW1 和 SW2 节点上的波形?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您的反馈。

    以下是答案:

    1、输入电压和电流是多少?

    太阳能电池板:50V 10A
    电池:24V(或 48V)15A

    2、输出电压和电流是多少?

    LED 灯:48V 10A  

    3.波形

    目前、我们的所有原型都已损坏、我们将尝试找出并查看是否可以提取波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的封装在整个电路板上似乎具有相当高的 Coss。 如果这确实是 MOSFET 发热的原因、我可能需要推荐采用不同封装尺寸的 MOSFET。 这会是个问题吗?

    我发现 IAUT165N08S5N029 MOSFET 的 Coss 为 790 pF、我认为占用空间是相同的。 这种方法的效果可能会更好一些、但该电容仍然相当高。 如果封装无法改变、则可能值得进行测试。

    如果您无法提供波形、那就没什么大不了的了。 我只是想确认我对 Coss 值的怀疑是否准确。

    此致、
    Michael