This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:其输出功率能力是否取决于连接的器件? 为什么多个器件不允许 PD 充电?

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528427/tps25772-q1-does-its-output-power-capability-depend-on-which-device-is-connected-why-several-device-does-not-allow-pd-charge

器件型号:TPS25772-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

其输出功率能力是否取决于连接的器件? 我们在下面进行了检查。  

  • 所有笔记本电脑 和智能手机都可以 充电 15W、但没有问题。
  • 东芝列诺娃 (X13) 充电快充; 30~40W,看起来不错。  
  • Lenova (X390) 不是快速充电的、只有 15W。 “你知道什么?
  • 我们确认“量产 PD 充电器适配器“ chager Lenova (X390) 充电速度快;30~40W。  

我们使用 TPS25772DQRQLRQ1。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、

    您是否能够捕获笔记本电脑连接的 PD 日志?  如果您这样做、则请提供 PD 日志。

    TPS25772DQ1 将提供一组合同、笔记本电脑可以选择其接受的合同。

    如果您没有可用于捕获 PD 日志的工具、则可以申请 TI PD 分析器 (  https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER) 样片

    这将使您能够捕获正在发生的事件的 PD 日志、并与我共享它以帮助进行调试。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有可以捕获 PD 日志的工具。

    您能否告诉我们、根据您目前掌握的信息、可能存在哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、

    有许多因素会影响结果、因此在没有 PD 日志的情况下几乎无法进行调试、我可以帮助进行调试的最快方法是对 TI PD 分析仪进行采样以捕获 PD 日志。  TI 员工可在 TI.com 上免费获得这些样片、网址为  https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER

    此致、

    Chuck