请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25772-Q1 工具/软件:
您好的团队、
其输出功率能力是否取决于连接的器件? 我们在下面进行了检查。
- 所有笔记本电脑 和智能手机都可以 充电 15W、但没有问题。
- 东芝列诺娃 (X13) 充电快充; 30~40W,看起来不错。
- Lenova (X390) 不是快速充电的、只有 15W。 “你知道什么?
- 我们确认“量产 PD 充电器适配器“ chager Lenova (X390) 充电速度快;30~40W。
我们使用 TPS25772DQRQLRQ1。
此致、
Ochi